Torna indietro

Filtri attivi
Categoria Sensori di Livello - Ultrasuoni
Brand BTICINO

Filtri

Disponibilità (1)
diametro dell'apertura (1)
numero di ingressi primari (1)
corrente nominale primaria In (1)
classe di precisione (1)
con protezione dal contatto (1)
tarato (1)
Serie (1)
Tipologia (1)
Corrente nominale secondaria (1)

1 risultati

add result Risultati
icon result Risultati
Filtri

Ordina per

Categoria Torna al livello superiore - Sensori di processo Sensori di Livello - Ultrasuoni
Brand BTICINO
Cod. Rexel: IMTT1BB2513
Cod. Produttore: TT1BB2513
Cod. EAN: 8032826157288

I sensori ultrasuoni per misura di livello e presenza sono una scelta pratica in impianti industriali dove servono controlli affidabili e senza contatto su liquidi e solidi.
In questa categoria Rexel trovi soluzioni per integrazione in automazione (linee, serbatoi, tramogge), con criteri di scelta orientati a distanza utile, ambiente e interfacce.

Introduzione ai sensori ultrasuoni

Principio di funzionamento

Un sensore a ultrasuoni emette un impulso acustico ad alta frequenza e misura il tempo di ritorno dell’eco riflesso dalla superficie del target. Da questa misura ricava la distanza e quindi, in applicazioni di livello, la quota del materiale nel serbatoio o nella tramoggia.
Nel contesto di processo, il vantaggio operativo è la misura non a contatto: utile quando il prodotto è sporco, abrasivo o quando si vuole ridurre contaminazioni e incrostazioni sul punto di misura.

Applicazioni industriali comuni

I sensori ultrasuoni si impiegano spesso per:

  • controllo livello in serbatoi di servizio, vasche e IBC;
  • monitoraggio riempimento/svuotamento di tramogge e sili (con le opportune precauzioni su polveri e coni d’eco);
  • rilevamento presenza/posizionamento su convogliatori e linee di confezionamento (oggetti di forme variabili);
  • anticollisione e controllo distanza su movimentazioni interne e carrelli/asservimenti.

Caratteristiche tecniche dei sensori

Precisione e affidabilità

In selezione conta la ripetibilità della misura e la stabilità nel tempo: in automazione di processo, una lettura “pulita” riduce correzioni software e falsi allarmi. Valuta anche le funzioni tipiche che aumentano l’affidabilità in campo, come filtri, isteresi e logiche di uscita adeguate alla dinamica del livello (agitazione, schiuma, turbolenze).

Range di rilevamento

Il range utile dipende da distanza minima e massima, dall’ampiezza del cono di emissione e dalle condizioni del target. In pratica:

  • range più ampio facilita installazioni “da coperchio” su serbatoi profondi;
  • distanza minima ridotta è utile su piccoli serbatoi o controlli di prossimità;
  • target con superfici irregolari o assorbenti possono ridurre la portata effettiva.Per evitare misure instabili, considera anche lo spazio libero sopra il massimo livello e la presenza di ostacoli (tiranti, passerelle, tubazioni).

Vantaggi dei sensori ultrasuoni

Versatilità dei materiali rilevabili

Rispetto ad altre tecnologie di misura livello/distanza, i sensori ultrasuoni sono spesso scelti quando serve rilevare materiali diversi con un solo principio: liquidi, granulari e solidi, inclusi target trasparenti o con colore variabile. In ambito packaging e intralogistica, sono utili anche su oggetti che mettono in difficoltà sensori ottici (riflessi, trasparenze).

Resistenza alle condizioni ambientali

In molte applicazioni industriali, polvere e umidità sono fattori critici. La misura a ultrasuoni può risultare vantaggiosa perché non dipende dalla trasparenza ottica e non richiede contatto con il prodotto. Resta comunque importante valutare:

  • presenza di vapori, condensa o schiume persistenti;
  • correnti d’aria e turbolenze che perturbano l’eco;
  • rumore acustico/ultrasonico in prossimità di macchine.
    In questi casi la corretta scelta del sensore e il posizionamento incidono quanto la tecnologia.

Differenze tra marche principali

OMRON ITALIA vs. LOVATO

In un confronto orientato all’uso in automazione:

  • Omron è spesso apprezzata quando si cerca integrazione semplice in architetture macchina e un portafoglio ampio di formati/installazioni, utile per standardizzare su più linee.
  • Lovato può essere preferita in quadri e impianti dove conta la coerenza con componentistica elettrica/automazione del costruttore e una gestione ordinata delle funzioni essenziali.
    La scelta pratica dipende dal tipo di uscita richiesta (on/off o continua), dalla modalità di regolazione e dai vincoli meccanici d’installazione.

ABB vs. BTICINO

  • ABB è tipicamente selezionata in contesti industriali dove robustezza e integrazione con sistemi di automazione e infrastrutture elettriche sono prioritarie, soprattutto quando il sensore deve convivere con ambienti “duri” e standard impiantistici consolidati.
  • BTicino è spesso considerata quando l’applicazione è più orientata all’impiantistica e alla disponibilità capillare di soluzioni coordinabili, compatibilmente con il contesto d’uso e le interfacce richieste.
    Per scegliere tra brand, allinea le esigenze di processo (stabilità della misura) con quelle di impianto (cablaggio, diagnostica, gestione ricambi).

Considerazioni per l'installazione

Posizionamento ottimale

Per ottenere misure affidabili:

  • monta il sensore perpendicolare alla superficie da misurare, riducendo riflessioni laterali;
  • evita ostacoli nel cono di emissione (staffe, tubi, strutture interne del serbatoio);
  • se possibile, installa su zona “tranquilla” del serbatoio, lontano da carichi turbolenti o getti di riempimento;
  • prevedi schermature o tubi di calma solo se compatibili con il cono d’eco e con la manutenzione.

Errori comuni da evitare

Gli errori ricorrenti che degradano la misura sono:

  • installazione troppo vicina a pareti o spigoli che generano echi multipli;
  • taratura effettuata con serbatoio in condizioni non rappresentative (schiuma/agitazione non presenti);
  • cablaggi non ordinati o passaggi vicino a sorgenti di disturbo senza adeguate pratiche di posa;
  • mancata considerazione di condensa o depositi sulla faccia emittente, che attenuano il segnale.

Manutenzione e calibrazione

Frequenza di calibrazione

La frequenza dipende dal processo: applicazioni con vapori, condensa, polveri o cicli termici richiedono verifiche più ravvicinate rispetto a serbatoi puliti e stabili. In ambito manutenzione, è utile pianificare controlli periodici allineati ai fermi impianto e verifiche funzionali in condizioni note (livello minimo/massimo).

Procedure di manutenzione

Buone pratiche operative:

  • ispezione visiva della faccia sensibile e pulizia se necessario (senza abrasivi);
  • controllo serraggi, staffaggi e orientamento (vibrazioni e urti possono disallineare);
  • verifica del segnale in ingresso PLC e della coerenza con lo stato reale di processo;
  • conferma dei parametri di soglia/scala dopo interventi su serbatoio o ricambi.

Compatibilità con sistemi esistenti

Integrazione con PLC

In automazione industriale i sensori ultrasuoni vengono integrati sia per semplici soglie (min/max) sia per misure continue utilizzate in regolazioni o supervisione. In fase di progetto verifica:

  • tipo di segnale richiesto dal PLC o dal modulo analogico/digitale;
  • necessità di filtraggio software e gestione allarmi (per echi instabili o livelli “agitati”);
  • diagnostica disponibile per manutenzione predittiva (se prevista dal modello).

Interfacce di comunicazione supportate

Oltre alle uscite tradizionali, alcuni sensori supportano interfacce utili per parametrizzazione, diagnostica e integrazione in reti di campo. La scelta dell’interfaccia va allineata a:

  • architettura esistente (I/O remoti, isole valvole, quadri bordo macchina);
  • politica di standardizzazione dell’impianto;
  • tempi di messa in servizio (impostazione rapida vs configurazioni più spinte).

Innovazioni e tendenze future

Sviluppi tecnologici recenti

Le evoluzioni più rilevanti puntano su:

  • algoritmi di elaborazione dell’eco per ridurre falsi ritorni e migliorare stabilità su superfici critiche;
  • funzioni di autodiagnostica e semplificazione della messa in servizio (parametri guidati);
  • maggiore flessibilità di configurazione per ridurre codici a magazzino a parità di applicazioni.

Prospettive di mercato

Nel breve periodo la domanda cresce soprattutto dove serve digitalizzare il controllo di processo con retrofit rapidi: sostituzione di tecnologie meno adatte a polvere/umidità, standardizzazione sensori su linee multiple e miglioramento della continuità operativa. In ottica B2B, la tendenza è scegliere sensori ultrasuoni che riducano tempi di installazione, semplifichino la diagnostica e garantiscano ricambi coerenti.

Domande frequenti su sensori ultrasuoni

Quali sono i limiti di rilevamento dei sensori a ultrasuoni?

Dipendono dal modello e dall’applicazione: distanza minima/massima, cono di emissione, superficie del target e condizioni ambientali (polveri, vapori, turbolenze) possono ridurre il range realmente utilizzabile.